您好!
我想将 DP83822IF 与 Avago AFBR-5972Z 一起使用。
我看到 Avago 有一条说明、显示如何连接 Micrel KSZ8041FTL: https://www.farnell.com/datasheets/1870313.pdf page 5
它看起来与 DP83822IF 数据表中的图大不相同。
您能帮助吗?
谢谢。
G·诺里斯
应用材料
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将 DP83822IF 与 Avago AFBR-5972Z 一起使用。
我看到 Avago 有一条说明、显示如何连接 Micrel KSZ8041FTL: https://www.farnell.com/datasheets/1870313.pdf page 5
它看起来与 DP83822IF 数据表中的图大不相同。
您能帮助吗?
谢谢。
G·诺里斯
应用材料
以下链接中的文档第6页介绍了 AFBR-5972Z 的内部配置。
https://www.farnell.com/datasheets/1870313.pdf
这是否有助于您确定 DP83822IF 如何以最佳方式连接到 AFBR-5972Z?
谢谢。
格雷格
您好、Gregg:
在 AFBR5972的 TX+、TX-上有10k Ω 的上拉和下拉电阻。 我知道它们用于设置 TX+和 TX-引脚的共模电压。
我不确定如果我们不安装这些电阻会发生什么情况。 是否始终需要使用它们、或者它们仅用于与 KSZ8041和 IP101G 兼容? 只有 Avago 的人能够回答这一问题。
在 RX+和 RX-引脚上、150欧姆的下拉电阻对我来说是非常奇怪的。 这是否意味着 AFBR5972内有一些电阻、这些电阻相当于每个引脚上的有效阻抗为50欧姆?
我不知道 AFBR5972上有很多我不知道的变量、所以我不能在 AFBR5972侧建议或签核电路。 因此,我推回来与阿瓦戈的人接触。
--
此致、
Gokul.