This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848运行结温而非运行环境温度

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273442/dp83848-operating-junction-temperature-instead-of-operating-ambient-temperature

主题中讨论的其他器件:DP83848I
我看到根据数据表、DP83848IVV/NOPB 的绝对结温为121.5。 这适用于应激筛查。 您能告诉我在介绍完整功能的情况下、最高工作结温是多少吗? 我看到环境温度为85°C、但需要改用结温。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在以太网产品上、我们通常不会达到最高工作结温。 我们仅引用最高工作环境温度。

    在最高工作环境温度、4层电路板和足够好的 DAP 连接的情况下、预计器件将正常工作。

    --
    此致、
    Gokul.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PEASE 将环境转换为该器件的结、其中包含完整的功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     第12页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    我向我们的团队了解过、器件 DP83848I 在结温达到105°C 之前应该可以完全正常运行。

    --
    此致、
    Gokul.