This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050-Q1:M-LVDS 兼容

Guru**** 2779815 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM050-Q1, SN65LVDM051-Q1, SN65LVDM050, SN65LVDM051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273303/sn65lvdm050-q1-m-lvds-compatible

器件型号:SN65LVDM050-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDM051-Q1SN65LVDM050SN65LVDM051

大家好、

我当时正在 为自己的设计寻找 TIA/EIA-899 M-LVDS (multiopoto-LVDS)收发器。 我浏览过以下产品选型页面。

https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#1389=LVDM&

在协议滤波器部分、有 LVDS、M-LVDS、LVDM 等选项。 LVDM 在这里指的是什么?  很遗憾、我  在汽车器件中找不到任何符合 TIA/EIA-899 M-LVDS 标准的收发器。  

在查看 LVDM 协议时、我 遇到了该产品 SN65LVDM050-Q1 (也是客户建议的)。 在数据表中、我无法 找到此产品是否  与 TIA/EIA-899 M-LVDS 兼容。 但在产品说明书的技术文档部分、它指出了 M-LVDS、如下所示

我的问题是:  

1.您的产品选型页面中 提到的 LVDM 与 M-LVDS 有何区别? (正如我所说的、LVDM 产品是 LVDS 收发器)

产品 SN65LVDM050-Q1/SN65LVDM051-Q1是否支持 TIA/EIA-899 M-LVDS?

3.   TI 汽车部件(符合 AEC-Q 标准)中是否有 TIA/EIA-899 M-LVDS 收发器? 请提供建议。  

如果我能够尽早得到您的意见、那将非常好。

提前感谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiran、

    1.概括来讲、LVDM 是 TI 基于 LVDS 的版本、它允许驱动器的输出电流比标准 LVDS (-4.5mA)高2倍(6mA)。 LVDM 器件还可用于 M-LVDS 应用(在轻负载背板条件下)。

    2 & 3. SN65LVDM050和 SN65LVDM051在背板应用中都不支持 M-LVDS。 此外、TI 没有任何  符合 AEC-Q100标准的  TIA/EIA-899 M-LVDS 器件。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    感谢您的快速回复。  

    我的应用是拥有一个 M-LVDS 收发器、通过相距大约20米的总线(双绞线电缆)进行通信。 您有任何 LVDM 类器件中 符合 AEC-Q100标准的建议器件吗?  

    --

    提前感谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiran、

    如前所述、唯一的汽车 LVDM 器件是 LVDM050Q1和 LVDM051Q1。 它可以与 M-LVDS 搭配使用、但请注意、它没有 M-LVDS 对应器件(与12mA 相比、是6mA)那样大的驱动电流、这可能会导致20m 出现问题、因为它会引入更多抖动。

    如需更多信息、请参阅此应用手册: M-LVDS 的运行距离有多远、速度有多快?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。 请您分享以上所附比较表图片的文档详情

    --

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiran、

    是、此处已附录:  

    多种不同类型的 LVDS

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。