This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:CAN 总线 GND 短路

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273469/tcan1044v-q1-can-bus-gnd-short

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

我有疑问。 即使在 CAN 总线 GND 短路的情况下、STB 引脚(STB =高电平)是否可以将此器件转换为待机模式? 我的客户之前观察到、STB 引脚在这种 GND 短路的情况下没有将模式更改为待机模式。 这就是我关注这个的原因。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、

    短接至 GND 的 CAN 总线仍应允许器件进入待机模式。 当 STB 引脚处于逻辑高电平状态时、客户如何验证模式?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回答。 到目前为止询问客户的时候、由于是 OEM 报告的问题、OEM 也没有给客户提供足够的信息、所以他们没有提供详细的信息。

    如果我的客户告诉我详细信息、我将发布新话题。  

    此致、

    庄司