This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:25G 网络信号多路复用器应用和 SI 仿真模型请求

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274743/sn75lvpe5421-25g-network-signal-mux-application-and-si-simulation-model-request

器件型号:SN75LVPE5421

您好

我的客户想要提出两个相关的问题、但在数据表或 TI 网站上找不到。

1.此多路复用器是否可用于切换25G 网络信号?
2.请提供 SI 仿真模型

期待您的回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    1)。 可以。 我认为您的客户可能非常了解 SAS4应用或以太网。 请注意、对于这些应用、它们必须绕过 RX DETEC (即强制50欧姆端接)。

    2)。 我们强烈建议使用器件的 IBIS-AMI 模型来首先进行信号完整性分析。 请向我发送客户电子邮件地址、我们可以提供这些型号。

    此致、Nasser