This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104:启用 USB 3.2第2代 x2 (20Gbps)不工作(续线程)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269205/tusb1104-tusb1104-enabling-usb-3-2-gen-2-x2-20gbps-not-working-continue-thread

器件型号:TUSB1104

尊敬的 David Liu:

很抱歉在处理其他项目时迟到了回复。
下面是上一主题。
TUSB1104:启用 USB 3.2 Gen 2 x2 (20Gbps)无法正常运行-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

下面是我收集的测量结果。

 

通道1:引脚09_SSTX2+

通道2:引脚16_SSTX1+

通道3:引脚40_CTX2+

通道4:引脚33_CTX1+

翻转引脚

默认 BIOS (设置为 USB3.2 Gen2 x1)

 

 

 

3.3V

AllPairedBIOS (在 xml 中设置为配对)

 

3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文

    您是否有机会使用万用表探测 TUSB1104两侧 TX1/2和 RX1/2的端接? 当 TUSB1104上电并在 TX1/RX1和 TX2/RX2上检测到端接时、它将处于 USB3.2第2代 x 2模式、其配置/非配置通道由 PD 控制器驱动的翻转决定。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我使用两个 BIOS 设置进行了测量。
    一个设置为 USB3.2 Gen 2 x1、另一个设置称为成对。

    1.默认 BIOS 设置为 USB3.2 Gen2x1。  

    通道1:引脚09_SSTX2+

    通道2:引脚16_SSTX1+

    通道3:引脚40_CTX2+

    通道4:引脚33_CTX1+

    如您所见、上述测量屏幕截图中的 SSTX2+和 CTX2+有活动、但 SSTX1+和 CTX1+没有预期使用1对 USB3.2 TX 和 RX。 我只 使用有源探头在两侧测量了 TX1和 TX2。 对于翻转引脚、我当前使用万用表进行了测量、因为示波器只有4个通道来测量两侧的 TX1/2。


    2.AllPairedBIOS (在 xml 中设置为配对)

    通道1:引脚09_SSTX2+

    通道2:引脚16_SSTX1+

    通道3:引脚40_CTX2+

    通道4:引脚33_CTX1+

     

    如您所见、在上面的测量屏幕截图中、SSTX2+和 SSTX1+上没有活动、并且 CTX1+和 CTX2+保持在800+mV。

    用于上述测量的 FLIP 引脚也保持在3.3V。
    对于这两种设置,均可使用 Kingston XS2000而无需更改其插入方向。 Flip 引脚是否应指示 器件插入 Type-C 端口的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TUSB1104上电并在 TX1/RX1和 TX2/RX2上检测到端接时、它将处于 USB3.2第2代 x 2模式、其配置/非配置通道由 PD 控制器驱动的翻转决定。 那么、您是否可以使用万用表首先检查端接、而不是使用示波器? 我担心的是、当 BIOS 位于 USB3.2 Gen2 x 2中时、它不能在 RX1和 RX2上启用终止。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 David:
    下面是我使用万用表收集的测量值(使用两个 BIOS 时、接地电压和电阻)。  我的测量是否正确?
    根据观察、SSRX1/SSRX2断开、CTX1断开、CTX2也处于兆欧姆值、很可能开路。

    引脚

    引脚名称

    使用默认 BIOS 测量到 GND 的电阻

    使用默认 BIOS 测量到 GND 的电压

    使用 AllPaired BIOS (USB3.2第2代)测量 GND 的电阻

    使用 AllPaired BIOS (USB3.2第2代)将电压测量到 GND

    9

    SSTX2+

    106k Ω

    0V

    86.3 Ω

    约11mV

    10

    SSTX2-

    106k Ω

    0V

    85.9 Ω

    约11mV

    12

    SSRX2+

    打开

    0V

    打开

    854mV

    13

    SSRX2-

    打开

    0V

    打开

    855mV

    16

    SSTX1+

    70 Ω

    0V

    83 Ω

    10mV

    15

    SSTX-

    70 Ω

    0V

    83 Ω

    10mV

    19

    SSRX1+

    打开

    860mV

    打开

    860mV

    18

    SSRX1-

    打开

    850mV

    打开

    850mV

     

     

     

     

     

     

    40

    CTX2+

    打开

    0V

    42.78 Ω

    802mV

    39

    CTX2-

    打开

    0V

    43.3M Ω

    804mV

    37

    CRX2+

    101千欧

    0V

    79.2 Ω

    10mV

    36

    CRX2-

    101千欧

    0V

    79 Ω

    10mV

    33

    CTX1+

    打开

    830mV

    打开

    831mV

    34

    CTX1-

    打开

    820mV

    打开

    838mV

    30

    CRX1+

    60 Ω

    0V

    65.9 Ω

    6毫伏

    31

    CRX1-

    60 Ω

    0V

    67 Ω

    6毫伏

    谢谢你。
    此致、
    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文

    通过查看原理图、只需检查交流耦合电容器、是否已按如下所示组装电容器?

    该表似乎显示在两个通道上启用了 TUSB1104终端。 如果您探测这两个通道、是否看到 TX 和 RX 上都在为这两个通道发送 LFPS?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    模块 PCH 侧(SSTX1和 SSTX2上为100nF)-> COM-HPC 连接器->  TUSB1104I (SSTX 上为0R、SSRX 上为220nF)-> Type-C 连接器(CTX1&CTX2上为220nF、CRX1&CRX2上为330nF)

    模块(PCH 侧)


    模块(COM-HPC 连接器)


    载体(COM-HPC 连接器)

    载波(TUSB1104I)



    Type-C 连接器


    未观察到 LFPS 模式。
    您是否需要从 G3到 S0的启动屏幕截图表明不存在 LFPS 模式?
    我们是否需要将 SSTX1和 SSTX2的容值从100nF 更改为220nF?
    下面我将随附 pdf、其中概述了通过 COM-HPC 连接器从模块到载波的 USB 连接。
    e2e.ti.com/.../CCAS_2D00_DEV_2D00_SCM_2D00_C1_2D00_0_2D00_rev10_5F00_USB.pdf
    e2e.ti.com/.../ADHC_5F00_S111_5F00_B0_5F00_RC2_5F00_USB2.pdf

    谢谢你。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文

    您可以为 SSTX1和 SSTX2使用100nF 或220nF。  

    FLIP 引脚是否会为正常和翻转 Type-C 方向改变电压? 对于正常方向、您应该在 FLIP 引脚上看到0V、对于 FLIP 方向、您应该看到3.3V。

    对于 USB3.2第2代 x 2、一个通道将用作配置通道、另一个通道将用作未配置的通道、具体取决于 Type-C 方向。 通道1将是针对正常方向的配置通道、而通道2将是针对翻转方向的配置通道。 PCH 如何知道本例中配置了哪一个?

    谢谢

    大卫