This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232IPWR 不同内部结构

Guru**** 2929180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274332/max3232-max3232ipwr-different-internal-structure

器件型号:MAX3232

您好

您能帮助确认我们这次从贵公司购买的样片与我们的不一致的原因吗?

1、内部结构如何? (图:右侧是样本、左侧是新对象)

2.物理标记也是不同的

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有三家制造工厂。 这种差异是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    左侧的设备是伪造的。  

    请在此处执行后续步骤: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    但左侧也是从 Tistore 购买的、请帮助确认、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    左侧的稳压器也是从 Tistore 购买的、TI 订单号为 T04334603。 请确认为何两个内部结构不一致。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    营焦市

    我不需要再次检查-您需要转至我发布的链接、这些链接有后续步骤-我无法再帮助您了。 左边的那个在其标识中有一个异常缺陷、表明存在假冒产品-如果您从 TI 购买它、纠正该流程将更容易、 但我无法为您提供帮助-因此、如果您想要一个解决方案、您需要访问该链接-在此处提出更多问题不会使流程更快。

    此致!

    帕克·道德森