This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS9638:热特性

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273745/sn65lvds9638-thermal-characteristics

器件型号:SN65LVDS9638

您能否提供器件型号 SN65LVDS9638D 的结至外壳热阻、绝对最大结温和工作结温范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrison:

    对于最大 Tj (结温)、我们可以使用最高存储温度、即150°C。 请参阅 [常见问题解答]一个器件的最高结温(TJMAX)是多少? 以了解更多信息。

    我已经提交了获取结至外壳热阻的申请。 该过程通常需要2周的时间。 将在我获得这些值后更新。 谢谢!

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrison:

    请参阅以下热性能值

    θ JA 116.6 C/W
    Theta jc 51.2 C/W
    Theta jb 60.2 C/W
    Psi JT 7.7 C/W
    Psi JB 59.3 C/W

    此致、

    约什