This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV010A:热特性

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273746/ds92lv010a-thermal-characteristics

器件型号:DS92LV010A

您能否提供器件型号 DS92LV010ATM/NOPB 的结至外壳热阻和工作结温范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrison:

    最高结温为+150°C。 我已经提交了一个热请求以获得结至外壳电阻。 该过程通常需要2周的时间。 我将在获得这些值后更新您。 谢谢!

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrison:

    请参阅以下热性能值

    θ JA 113.7 C/W
    Theta JC (顶部) 53.3 C/W
    Theta jb 56.2 C/W
    Psi JT 8.0 C/W
    Psi JB 55.6 C/W

    此致、

    约什