This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII 延迟系数了解

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273738/dp83869hm-rgmii-delay-figure-understanding

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83TG720R-Q1DP83869

我尝试准确理解 RGMII 延迟、并检查 RGMII 时序。

 SNLS614B_dp83869hm_Datasheet.pdf 的图8.6只显示 TsebtT 和 Tsebr:  

很多问题:  

  1. 为什么在图发送中显示 TskT、已在表8.6 RGMII 中说明 输出 时间? 不应该位于表 RGMII 中 输入 时间?
  2. 为什么在图8.6中没有设置或保持数字? (我希望在接收器侧进行设置和保持)
  3. 对于输出时序,为什么有一些设置和保持规格? 不可以仅选择偏斜和延迟规格?
  4. 关于 Tcyc for 输入 计时、是否有任何说明? (相同的双循环)
  5. 事实上是否存在过大的 RX/TX 反转?

感谢您的反馈

注意: 我已经查看了 DP83TG720R-Q1数据表、可以很清楚地了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    您可以参考以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla243/snla243.pdf 并检查这是否为您提供了更多信息。

    上面的图像与 RGMII v2.0标准中的图像非常相似。 标准中的图像参照 MAC 而不是 PHY。 因此、看起来 RX 和 TX 已反转。

    RGMII 标准提到 TsebtT 是发送器输出端的偏斜。 这意味着 TskT 是 MAC 输出端 TX_CLK 与 TX_D*之间的偏移。 另外,它也意味着 TskT 是 PHY 输出端 RX_CLK 与 RX_D*之间的偏移。 因此、我们的数据表中的输出时序中提到了该参数。

    图8-7中提到了建立时间和保持时间,其中提到了 RX_*引脚。 从 PHY 的角度来看,它们对 TX_D*引脚有效,在这里它们是 PHY 的输入。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gokul 这个链接到 snla243pdf !

    但是根据 snla243我已经有一些问题/备注:  


    • 我无法在 DP83867数据表中找到这些信息。 它们来自哪里?
    • 在哪里可以找到 DP83869的所有这些信息?

    感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theirry:

    我不确定能否获得相同的 DP83869数据。 我会与我们的团队进行核实、然后回复给您。

    --
    此致、
    Gokul.