This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:GPO1、GPO2未连接时看门狗是否受到影响

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274621/tcan4550-the-watchdog-whether-be-impacted-when-gpo1-gpo2-is-not-connected

器件型号:TCAN4550

您好、专家:

在客户的设计中、未连接 TCAN4550的 GPO1和 GPO2。

工程师在问 看门狗功能有何影响?

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果用户想要使用看门狗功能、有两种设置触发位的方法。  GPIO1引脚可配置为在上升沿或下降沿复位计时器。  另一个选项是 SPI 写入0x0800[18]。

    如果 GPIO1引脚未连接、且想要使用看门狗功能、则必须使用 SPI 选项来复位计时器。

    此致、

    乔纳森