This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:TS3USBA225 USB 集线器接口

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBA225, TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271762/ts3usba225-ts3usba225-usb-hub-interface

器件型号:TS3USBA225
主题中讨论的其他器件: TS3DS10224

您好!  

我们已选择 USB MUX  TS3USBA225 (1:3)作为我们的应用之一。 具体接口如下:

D0端口:它连接到 MCU (STM32H747) FS 端口的 D+、D-引脚

D1端口:两条线路都上拉至1.8V

3. R/L 端口:此端口 ID 连接到 E75 Lightning 连接器

4.此多路复用器的输出连接到另一个多路复用器(TS3DS10224的 A0端口)、以在该输出线路和 USB 集线器接口线路之间切换。

我已经连接了下面的方框图以供您参考。 这两个多路复用器均连接到 VCC 的3.3V 电压、并通过 IO 扩展器的3.3V GPIO 进行控制。

我只是想验证我的原理图。 连接是否正确? 请检查并确认。 如果有任何错误、请提供您的宝贵意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash:

        如果你不使用 D1 ,你可以让它保持 浮动。

        对于 E75照明连接器、 ID 引脚的用途是什么? 它只是高电平还是低电平?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的更新。 实际上、根据要求、我们已将 D1端口拉至1.8V。 是否有任何疑虑?

    Lightning 连接器的 ID 引脚通过电平转换器连接到 MCU 引脚(无上拉/下拉)、因为 MCU GPIO 引脚为1.8V。 它正常吗、或者需要任何上拉或下拉电阻器?

    此外、为多路复用器的 VCC 线路和 MUX 的控制引脚提供的3.3V 电压也是3.3V。 可以吗? 或者我需要用5V 电压上电、因为该多路复用器承载5V USB 信号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash:

      对于 D1、可以上拉至1.8V、但最好使用大电阻器来限制以 uA 为单位的电流。 尺寸现为1.8ma、适合您的设计。

      照明连接器的 ID 引脚应相同,您需要将电流保持在 uA。

      此器件数据信号的最大 IO 电压为4.5V。 VCC 是3.3V、IO 信号是4.5V。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的建议。 我将检查电阻器、并将其更改为 D1的更高值(大约10K)。

    对于 ID、是否需要连接10K 的上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash:

      对于 ID,什么电压应该改变,只需 在1.8V 或0V 之间改变?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的支持。 我们的 ID 线电压介于0-1.8V 之间。 除了这一点、我还有一些更令人关注的问题。 下面是供您参考的完整方框图。

    在这种情况下、 TS3USBA225的输出 通过 MCU 或其他器件的其他信号连接到 TS3DS10224 (另一个多路复用器)。 请检查上面方框图中的连接。

    根据电流块、MCU 的1.8V USB D+/D-线路直接连接到 OUTB0。 那么、在连接到 OUTB0之前、是否需要使用电压电平转换器?

    类似地、 来自 USB 集线器的 USB D+/D-线路(其 IO 电平为2.4V、连接到 VCC)连接到 OUTA1。 因为 USB 多路复用器位于3.3V 电源轨上。

    如果需要修改任何其他信号线、敬请告知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     :

        1.8V 和2.4V USB2信号都应通过 MUX、无需电平转换器。

        您的方框图 与 TS3USBA225不同、 TS3USBA225只有三个 输出通道、其中一个是音频信号。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您提供的信息。

    实际上、在方框图中、器件型号误换了。 很抱歉。 单路输出多路复用器是 方框图右侧的 TS3USBA225。 双路输出多路复用器为 TS3DS10224、位于方框图的左侧。  

    因此、我的问题是1.8V 和2.4V USB2信号是否会通过多路复用器 TS3DS10224传递? 根据您的建议、它将通过、对吧? 请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好:

       从  TS3DS10224数据表中、IO 电压可为0至 VCC、 此器件的 VCC 为3.3V、因此在1.8V 到2.4V 范围内应该可以工作。

       但 TS3DS10224不是 HSSC 产品线。 您可以提交另一张关于 TS3DS10224的机票、这样机票就能送达正确的人员。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的宝贵支持和帮助。 我已经发布了另一个2:4多路复用器的 TT (https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1274412/ts3ds10224-ts3ds10224-usb-hub-interface)。 希望我很快就会在那篇帖子中得到回复。

    感谢所有的帮助和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash:

      我看到另一张票得到了回复。 我将关闭该标签。

    最佳

    布赖恩