This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410与 TPD12S521

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274453/tfp410-tfp410-with-tpd12s521

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: TPD12S521

大家好、

我的客户希望使用 TFP410输出 HDMI 信号。 我是否可以使用 TPD12S521来保护端口?

如果是、则 TFP410的引脚没有 CEC/DCLK/DDAT/HPD。 是否可以使它们保持未连接状态?

如果否、 您是否有建议的器件型号来保护 HDMI 端口?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、这是一个非常旧的器件、我可以根据数据表获得所有信息。

    从数据表中可以看出、该器件对数据线具有 ESD 保护、这些引脚中有大约 pF 电容、希望它不会影响您的通信速度。

    另一个未使用的引脚即它们的 IO 引脚、因此您可以将其悬空、谢谢。

    此致、

    国野市