This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:关于带有 SN75LVPE5412或 TMUXHS4412的 DP 2.X 接口的参考设计

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, TMUXHS4412, TUSB1146, TS3A5223, SN75LVPE5421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271589/sn75lvpe5412-about-the-reference-design-for-dp-2-x-interface-with-sn75lvpe5412-or-tmuxhs4412

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412TUSB1146TS3A5223SN75LVPE5421

感谢 TI 技术支持的帮助。 因此、我们知道 SN75LVPE5412或 TMUXHS4412的转接驱动器可用作 DP2.X 转接驱动器。

现在、我们还对如何将这两个部分用于 Type-C 推理的 DP2.X 应用感到困惑。

您能帮助我们找到  具有 SN75LVPE5412或 TMUXHS4412的 DP 2.X 接口参考设计、尤其是适用于 DP 2.X Type-C 接口的参考设计吗?  

非常感谢。

方海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    TMUXHS4412没有交叉开关多路复用器来支持 USB Type-C 接口。

    您在此设计中尝试实现的最大 DP 数据速率是 UHBR10、UHBR13.5或 UHBR20? 这是拉电流侧设计还是灌电流侧设计?  

    我们有 TUSB1146可在源端通过 Type-C 支持 DP2.1 UHBR10。 我们的发展蓝图中还有支持 UHBR20的 USB-C MUX。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,大卫

    我们正在尝试在设计中实现 UHBR20。  我们将首先实施源设计、然后实施接收端设计。

    在我们的设计中、我们只使用了 Type-C 作为 DP2.1物理接口(__LW_AT__、不包括 USB3.X)。 但我们必须通过灌电流接口处理正向和反向插入。

    因此、对于我们的设计、我们可以使用 SN75LVPE5412 或 TMUXHS4412  以及一个 Type-C PD IC 来实现该设计吗? 有参考设计吗?

    我很高兴听说 TI 具有支持 UHBR20的发展蓝图 USB-C MUX。 何时发布 IC?

    此致、

    方海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    TMUXHS4412没有用于处理 正向和反向插入的交叉开关功能。 因此、它不适合此设计的解决方案。

    对于 Type-C 上的 DP2.1、需要使用 USB-C 无源多路复用器或有源多路复用器。 但目前我没有关于被动和主动 MUX 的时间表、因为两个项目都尚未启动。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我完全理解这一点。 谢谢。

    我们的目的是首先在源端通过 Type-C 物理接口实现 DP 2.X 设计。  

    下图是 C 型的正常 DP ALT 模式。  

    然后、我想使用 SN75LVPE5421 和一个 PD 控制器实现设计。 当 tpye-C 向前驱虫时,端口 A 将控制为 Type-C;  

    当 tpye-C 是倒食虫时,端口 B 将控制为 Type-C;  

    对于上述设计、,需要时、我也可以使用 TS3A5223来处理 AUX 通道。 但 我感到困惑的是、如果接收端和 Type-C (__LW_AT__)例如,Tpye-C 接口显示 ?可以识别 DP 信号

    感谢您的巨大帮助。

    方海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    如上所示、您无法在端口 A 和端口 B 之间共享 DP 主链路。 由于潜在的信号完整性问题、该设计将不起作用。

    您可以将 SN75LVPE5421与 Parade PS8838结合使用、 https://www.paradetech.com/products/ps8838-20gbps-usb-c-retiming-switch-for-host-application-with-usb-3-2-gen-2x1-and-dp-2-1-uhbr20/。 查看其特性列表、发现它似乎能够支持 UHBR20。 请仔细检查。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,ö m 感谢 PS8838的信息。

    您的回复对我们非常有帮助。

    可以、  由于 信号完整性问题、在端口 A 和端口 B 之间共享 DP 主链路将无法正常工作。

    以下设计如何? 它是否正常工作?

    响应信息。 我还 (__LW_AT__用 Type-C,使接收端例如)Tpye-C 接口显示 ?可以识别 DP 信号 感到困惑。

    方海东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    何时需要此 DP UHBR20 over USB-C 多路复用器解决方案? 这个机会有多大?   

    上述建议可行、但采用两个 SN75LVPE5412作为非常昂贵的解决方案。 您还需要检查并查看 PD 控制器是否有足够的 GPIO 引脚来控制 SN75LVPE5412。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,大卫

    我们的新产品我们设计的产品 定位于利基市场。

    再次感谢