This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4041I 是否具有 USB2.0规范的 USB 中继器功能第11章

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274140/tusb4020bi-does-tusb4041i-have-usb-repeater-function-of-usb2-0-specification-chapter-11

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TUSB4020 BI 和一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

USB2.0规范(通用串行总线规范)的第11章描述了被称为``集线器中继器'的功能。

TI 的 USB 集线器 IC "tusb4020bi"是否具有集线器中继器功能?

我无法在数据表上确认。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一:

            USB 集线器基本上是多端口  中继器、因此 TUSB4020BI 具有集线器中继器功能。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我知道 TUSB4020BI 符合 USB2.0第11章。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市