This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:如何使用 TCLK 对从器件抖动测试进行 DP83867合规性测试

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274294/dp83867cr-how-to-do-the-dp83867-compliance-test-for-slave-jitter-test-with-tclk

器件型号:DP83867CR

您好、TI 专家!

DP83867合规性测试、用于探测1000 Base-T 从站 TX_TCLK 抖动(滤波和未滤波)

 

当 DUT 在从时序模式下运行时、DUT 发送时钟(TX_TCLK)上相对于在主时序模式下运行的链路伙伴发送时钟(TX_TCLK)的抖动小于1.4ns。 因此需要两个 TCLK、即如何配置 DP83867以生成两个 TCLK。

 

我曾尝试让主器件 在测试模式2下  工作、让从器件在测试模式3下工作。 但两个 TCLK 是 不 同步、  因此它无法进行测试。

我需要的是两个 TCLK 同步。

 

我已经尝试过了

 

 

 

如何使用 TCLK 针对从器件抖动测试进行 DP83867合规性测试、

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我建议尝试相同抖动测试的另一种变体、探查 MDI 线路上的抖动。 这些测试可独立完成、不需要同步 TX_CLK:

    https://download.tek.com/manual/077001605_web.pdf

    Tek pdf 中的第105页抖动主控未过滤:

    Tek pdf 中未过滤抖动从模式的第113页:

    谢谢!

    埃文