This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213-Q1:TUSB213-Q1上电时对 USB 信号是否有时序要求

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB213-Q1, TUSB216I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263686/tusb213-q1-does-tusb213-q1-have-timing-requirements-for-usb-signals-when-powered-on

器件型号:TUSB213-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB213、、 TUSB216I

我们设计的框图如下图所示,host会晚于TUSB213约10s上电,我们在实际工作中发现当有TUSB213时有较大概率出现USB会握手失败!请帮忙确认一下TUSB312 μ A 至 Q1在上电时是否有时序要求?谢谢!μ A

下图显示了我们设计的方框图。 主机将比 TUSB213晚大约10秒后开启。 在实际工作中、我们发现当存在 TUSB213时、USB 握手失败的可能性很高! 您能否帮助确认 TUSB312-Q1在上电期间是否有时序要求? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天尝试把TUSB213 Ω- Q1短路后,USB就可以通信正常了,从当前现象看还是跟TUSB213 Ω- Q1强相关,希望能尽快得到贵司的支持!谢谢!Ω

    目前、我们试图对 TUSB213-Q1进行短路、因此 USB 可以正常通信。 从电流现象看、它仍然与 TUSB213-Q1密切相关。 我们希望尽快获得贵公司的支持! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    对于 TUSB213、在加电斜坡至少稳定在4.4V 之前、不应启用转接驱动器。 将 RSTN 与一个100nF 电容器接地应该可以为其提供所需的延迟。

    主机尝试握手时 CD 引脚和 ENA_HS 引脚的状态是什么? TUSB213-Q1 仅对 HS 信号进行升压、这通过在信号上检测 HS 端接来确定。 如果信号不是高速信号、它应能检测到信号、但不能启用升压。

    如果在握手期间禁用器件解决了问题、则可以通过外部 GPIO 将 TUSB213的 RSTN 引脚保持在低电平、 握手过程完成后、您可以让 RSTN 引脚恢复至高电平、从而启用转接驱动器。 这样应该可以在完成握手过程的同时、仍然启用转接驱动器功能。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB213- Q1似乎没有CD引脚和ENA HS引脚!是否还有其TA引脚状态可以测量?

    TUSB213-Q1似乎没有 CD 引脚和 ENA_HS 引脚! 是否可以测量任何 TA 引脚状态?

    1、如你所说,TUSB213-μ A TUSB213-μ Q1似乎开始就提高电压,此时握手就会失败,能否更详细的说明TUSB213是检测到什么信号后开始启用升压(升压)?高电平 Q1仅提升HS信号,我们测量到的握手信号如下图所示,第一次握手结束后

    1、正如您提到过的、TUSB213-Q1仅提高 HS 信号。 下图显示了我们测量的握手信号。 第一次握手之后、TUSB213-Q1似乎开始升高电压、握手将失败。 您能否提供有关 TUSB213检测并启动升压(直流升压是高电平)的信号的更多详细信息

       

    第一次握手结束后的细节波形如下图所示

    第一次握手之后的详细波形如下图:

    、能否提供下TUSB213 Ω Q1的DC BOOST配置为low level和high level时的电压精度分别是多少?Ω

    您能否为 TUSB213-Q1提供低电平和高电平下的直流升压配置电压精度?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    TUSB213-Q1似乎没有 CD 引脚和 ENA_ HS 引脚! 是否有任何可以测量的 TA 引脚状态?

    TUSB213-Q1确实随附 CD 和 ENA_HS 引脚。 这些引脚在启动时使用、用于衡量 是否为 I2C 上拉了 SCL 以及为 DC_BOOST 使用了哪些设置。 复位后、这些引脚成为状态输出引脚、可用于监控是否检测到连接以及是否检测到 HS 信号。  

    ENA_HS 的引脚说明还提供了有关如何确定 HS 信号是否存在的更多信息。

    1、正如您所提到的、TUSB213-Q1只能提高 HS 信号。 下图显示了我们测量的握手信号。 第一次握手之后、TUSB213-Q1似乎开始升高电压、握手将失败。 您能否提供有关 TUSB213检测并启动升压(DC 升压是高电平)的信号的更多详细信息

    当 DC_BOOST 设置为高电平时、信号在握手期间断开的可能性增加、因为可能会超过握手的电压阈值。 转接驱动器会通过在数据通道上发生静噪检测成功完成握手、这会导致 ENA_HS 引脚输出确认、而转接驱动器开始 增强信号。 如果交流或直流升压电平过高、该升压可能会导致在握手期间断开连接。 这可能值得尝试较低的级别、看看这是否仍然存在。

    您能否为 TUSB213-Q1提供低电平和高电平下的直流升压配置电压精度?

    [/报价]

    在 DC 升压的低、中和高电平上、升压的电平分别为40mV、60mV 和80mV。 我们不指定任何变化。 如果您与 TI 签订了 NDA、并且可以向我发送 NDA ID、我可以向您发送包含更多信息的 HSpice 模型。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    当直流升压配置过高并导致握手过程断开时、这是否意味着主机的断开或转接驱动器也具有断开机制? 如果它指的是转接驱动器的断开机制、您可以提供断开阈值吗?
    此外、当转接驱动器未上电时、测得的 D1P/D1M 和 D2P/D2M 已连接(仅电阻约为3 Ω)。 这是否正常? 如果是正常的、您能告诉我升压的原理吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    我指的是主机的断开阈值。 USB2信号有特定的信号阈值、如果信号的电压电平过高、将导致主机断开器件。 对于 USB2规格、该断开阈值通常从525mV 差分幅值开始。

    此外,当转接驱动器未通电时,将连接测得的 D1P/D1M 和 D2P/D2M (仅具有约3 Ω 的电阻)。

    抱歉、我不确定您的意思是什么。 您是否是说在器件未通电时、D1P/M 通道仍连接到 D2P/D2M? 应该是这种情况、因为器件信号路径在器件的 PCB 内短接在一起。

    如果这不是你的意思,请澄清,我会尽我所能给你的答案你正在寻找!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢!

    1、我了解 USB 断开阈值是由主机决定的。

    2、 我的意思是、当转接驱动器未上电时、D1P 和 D2P 之间存在大约3 Ω 的电阻、D1M 和 D2M 之间也存在大约3 Ω 的电阻; PCB 上没有短路、因此我怀疑 TUSB213-Q1芯片中存在内部短路。 如果是这种情况、我就无法了解 TUSB213-Q1如何增强 USB 信号?

    3,NDA 编号 :ICMNDADMA_9390

    您能否为 TUSB213-Q1提供低电平和高电平下的直流升压配置电压精度?

    , 我们使用了两根包含串联转接驱动器的延长电缆(2.5m)进行测试。 一根电缆的驱动能力为60mV、而另一根电缆的驱动能力为40mV。 串联连接的理论驱动能力应为100mV。 然而、实际测试结果甚至低于80mV。 原因是什么?

    5 μ A,主机的驱动容量为400mV 且转接驱动器的直流升压配置为80mV、则 USB 信号的总驱动容量为480mV。 此计算是否正确?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    2, 我的意思是,当转接驱动器未通电时, D1P 和 D2P 之间有大约3 Ω 的电阻, D1M 和 D2M 之间也有大约3 Ω 的电阻; PCB 上没有短路、因此我怀疑 TUSB213-Q1芯片中存在内部短路。 如果是这种情况、我就无法理解 TUSB213-Q1如何增强 USB 信号?

    TUSB213-Q1在内部将 D1M 引脚与 D2M 引脚短接、将 D1P 引脚与 D2P 引脚短接、以保持数据路径迹线一致。 TUSB21X 系列转接驱动器中的 TUSB213及其他转接驱动器通过被动向通过或下方的信号添加电流、提升通过其的信号。 因此、该器件对添加到信号的抖动量和噪声影响极小、同时仍可提升信号。

    3,NDA 编号 :ICMNDADMA_9390

    您能否为 TUSB213-Q1提供低电平和高电平下的直流升压配置电压精度?

    [/报价]

    我已经向您发送了朋友申请、如果您接受、我可以向您发送一些包含更多信息的 HSpice 模型。

    4, 我们使用了两根包含串联转接驱动器的延长电缆(2.5m)进行测试。 一根电缆的驱动能力为60mV、而另一根电缆的驱动能力为40mV。 串联连接的理论驱动能力应为100mV。 然而、实际测试结果甚至低于80mV。 原因是什么?

    驱动容量是指在通过转接驱动器时添加到 VHigh 和 VLow 电平的电压量。 这意味着、就在信号来自转接驱动器时、 应该会额外增加60mV 至 VHigh 和 VLow。 但是、当信号通过这些2.5m 电缆时、信号将逐渐开始失去该增强信号、电缆越长、您在电缆末端看到的升压就越小。 如果您在2.5m 电缆末端测量信号、则信号很可能已经 衰减到足以无法保留转接驱动器添加的完全升压。

    5,如果主机的驱动器容量为400mV 并且转接驱动器的直流升压配置为80mV、则 USB 信号的总驱动器容量为480mV。 此计算是否正确?

    这取决于转接驱动器的位置。 如果位于主机或其附近、则可以将驱动能力视为480mV。 否则、如果转接驱动器位于该器件上、则器件的驱动能力将小于该值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    2、我明白您的意思、这个信号增强是双向的吗? 转接驱动器是否会检测 USB 信号振幅的幅度? 如果未检测到 USB 信号的幅度、则意味着无论 USB 输入信号有多大、置位改进值都将增大?

    3,需要使用什么软件才能打开。 SP 设定在 HSpice 模型中? 如上所述、TUSB213通过被动地将电流注入 DM/DP 来增强 USB 信号的方式。 因此、我知道这次驱动能力改进的准确性与注入电流精度、注入电流幅度和外部端接电阻有关? 我知道直流升压的精度等于注入电流的偏差乘以外部端接电阻。 我的理解是否正确?

    5,转接驱动器的位置在线束的中间、如图所示。 USB 信号480mV 的总驱动容量是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    [报价 userid="479051" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263686/tusb213-q1-does-tusb213-q1-have-timing-requirements-for-usb-signals-when-powered-on/4814232 #4814232"]2、我明白您的意思,这种信号增强是双向的吗? 转接驱动器是否会检测 USB 信号振幅的幅度? 如果未检测到 USB 信号的振幅、则意味着无论 USB 输入信号有多大、设置的改进值都将增加?

    信号增强是双向的、这意味着信号在通过转接驱动器时将得到增强、无论方向如何。 此外、正如您建议的那样、转接驱动器不会在信号通过转接驱动器时监控其振幅、只会注意是否检测到连接以及信号是否为高速信号、以确定是否应提升信号。

    3,打开需要使用什么软件。 SP 设定在 HSpice 模型中? 如上所述、TUSB213通过被动地将电流注入 DM/DP 来增强 USB 信号的方式。 因此、我知道这次驱动能力改进的准确性与注入电流精度、注入电流幅度和外部端接电阻有关? 我知道直流升压的精度等于注入电流的偏差乘以外部端接电阻。 我的理解是否正确?

    这些文件没有 TI 标准软件、您可以尝试使用 Allegro 或 ADS 等软件。 当地的 FAE、我相信是 Jiaqi、应该从 HSpice 模型中了解直流升压的情况。 您可能会问他们。 至于注入电流和类似的工艺、我不能多说、因为该信息是 TI 专有的、不能在外部共享。

    [报价 userid="479051" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263686/tusb213-q1-does-tusb213-q1-have-timing-requirements-for-usb-signals-when-powered-on/4814232 #4814232"]5,转接驱动器的位置在线束的中间、如图所示。 USB 信号的总驱动容量是480mV

    不可以、在这种情况下、总驱动能力将小于480mV、因为转接驱动器与主机相距2.5-3米。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!

    2.我想 TUSB213通过检测 USB 信号的直流电平(高速信号电平约为400mV)来确定是否为高速信号,这一猜测是否正确? 如果不是、您能告诉我原理吗?

    3、好的,我会向嘉琪寻求帮助。

    5.您认为总驱动能力低于480mV 的原因是存在线路损耗吗?

    6.在 TUSB213正常运行时、是否应该考虑 DCR? (如上所述、当 TUSB213未上电时、D1M 和 D2M 之间会有3Ω 电阻。 此电阻在通电时是否仍然存在?)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!

    2.我想 TUSB213通过检测 USB 信号的直流电平(高速信号电平约为400mV)来确定是否为高速信号,这一猜测是否正确? 如果没有、您能告诉我理论吗?

    3、好的,我会向嘉琪寻求帮助。

    5.您认为总驱动能力低于480mV 的原因是存在线路损耗吗?

    6.在 TUSB213正常运行时、是否应该考虑 DCR? (如上所述、当 TUSB213未上电时、D1M 和 D2M 之间会有3Ω 电阻。 此电阻在通电时是否仍然存在?)

    7. 我测试了 USB2.0电气兼容性测试(EL_21, EL_22, EL_25),集线器上行端口与转接驱动器,发现测试失败;移除转接驱动器后,测试通过。 原因是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    2. 我想 TUSB213会通过检测 USB 信号的直流电平(高速信号电平约为400mV)来确定它是否为高速信号、这个猜测是否正确? 如果没有、您能告诉我理论吗?

    TUSB213-Q1使用两种方式来确定是否存在高速信号。 它将检测与发送的 USB TEST_PACKES 连接的 USB-IF 测试装置、或在 USB 复位成功完成 HS 握手后使用噪声抑制检测。

    Unknown 说:
    5. 您是否认为总驱动能力低于480mV 的原因是存在线路损耗?

    是的、正确。 由于主机/器件板和转接驱动器之间的电缆长度超过2.5米、信号到达转接驱动器后的驱动容量将小于400mV、原因有多种、如插入损耗、ISI 抖动、噪声或信号传输。 这意味着、一旦信号增强、它不会被升压至480mV、而是会将信号的驱动力一旦到达转接驱动器、就会产生任何该力。

    Unknown 说:
    6. 在 TUSB213正常运行时、是否应该考虑 DCR? (如上所述、当 TUSB213未上电时、D1M 和 D2M 之间会有3Ω 电阻。 此电阻在通电时是否仍然存在?)

      对于 TUSB213、可以将此值视为典型值、但 TI 并未规定该参数、因为我们尚未完成任何用于确定 DCR 值的测试。 我无法确认此值在上电期间是否仍然存在。

    Unknown 说:
    7.  我在集线器上行端口使用转接驱动器时测试了 USB2.0电气兼容性测试(EL_21、EL_22、EL_25)、发现测试失败;移除转接驱动器后、测试通过。 原因是什么?

    这是在移除转接驱动器的情况下完成的吗? 或转接驱动器设置为 RSTn? 如果移除、如果您可以重试、但通过 RSTN 引脚将 TUSB213-Q1保持在复位状态、我将不胜感激。

    如果您有任何问题或有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!

    2,我们的测试发现、转接驱动器也可以在测试 J/K 模式下提高 USB 信号的振幅、而配置转接驱动器时、60mV 和40mV 之间的差值约为20mV。
    由于 Test J/K 在 USB D+/D-上发送连续高电平、因此我想与您确认一下、这种测试是否有任何问题。 这一结果是否可信?

    7 μ s 这是,转接驱动器(使用2.5m 延长电缆)测试的波形、该电缆处于正常工作模式下。 此时的测试波形如上所示。从波形的角度来看、转接驱动器似乎影响了测试波形的发送。

    在将转接驱动器的 RSTN 引脚保持为低电平时、USB 无法枚举、因此无法测试。

    下图显示了删除的转接驱动器测试波形、结果为通过!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    2,我们的测试发现、转接驱动器也可以提高测试 J/K 模式下 USB 信号的振幅、而配置转接驱动器时、60mV 与40mV 之间的差值约为20mV。
    由于 Test J/K 在 USB D+/D-上发送连续高电平、因此我想与您确认一下、这种测试是否有任何问题。 这一结果是否可信?

    这是高速信号握手之前还是之后? 如果是在 HS 握手完成并复位后发生、则我认为这是正确的。 如果器件未断开连接或有任何问题、那么我不会看到任何问题、并且如果您在使用不同设置进行测量时注意到电压电平存在差异、那么这将很好地指示设置是否发生变化和信号升高。

    7,这是使用转接驱动器(使用2.5m 延长电缆)测试的波形、该转接驱动器处于正常工作模式。 此时的测试波形如上所示。从波形的角度来看、转接驱动器似乎影响了测试波形的传输。

    参考方框图、这些信号在何处测量? 此外、正在使用哪些设置? 80mV 时的直流升压是否仍然有效? 在我看来、转接驱动器对数据包具有如此大的影响似乎很奇怪。

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!

    2.这是在 HS 握手完成并重置后进行测试的! 我明白、这可用作信号增强的指示器!

    测试位置如方框图中所示、用于测试集线器上行端口(EL_21、EL_22、EL_25)的数据包参数。 在测试期间、使用了40mV 升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    7.) 是否也可以在几个不同的点进行测试、例如我在方框图中用红色方块标记的那些点? 我想了解这些信号是如何更接近终端的、以及信号是如何离开器件到达集线器的。

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!

    7 μ s,不包含转接驱动器、您指出的两个测试点的测试结果都通过!
    使用转接驱动器进行测试时、主机(PC)通常可以枚举 USB 端口。 从测试波形可以看出、主机在通过转接驱动器后似乎没有接收到测试波形、因此集线器没有响应!

    TI 是否曾执行过此测试? 您能分享您的测试结果吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    我在自己一侧进行了一些测试、根据我的看法、TUSB213应该能够在主机或器件侧完成测试、主机和转接驱动器之间使用一米长的电缆、 并且在转接驱动器和器件之间使用另一根1米长的电缆。

    e2e.ti.com/.../TUSB213Host_5F00_DeviceTest.zip

    如果可能、您是否能够发送围绕 TUSB213的原理图? 我希望了解其中是否存在潜在的某些问题。

    此外、您是否有  用于任何其他 TUSB21XX 转接驱动器、即 TUSB216I 的 EVM? 如果您可以尝试使用这些工具、看看它们是否也会出现这个问题、或者如果是 TUSB213特有的问题、我将不胜感激。

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复!

    您可能误解了、我们只发现测试"Packet Parameters"无法通过! 所有其他测试均为正常测试(包括眼图、测试 J、测试 K 等)! 我们没有任何其他 EVM 可供使用! 您是否还可以测试"数据包参数"以查看它是否与我的情况相同? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    啊、我看到了、明白了。

    我进入了实验、运行了这些测试、特别是 EL_21和 EL_25、根据我可以说的、直流升压设置为1、 按照昨天设置的相同距离、这些测试似乎仍然能够从我身边成功完成(问题1:通过/失败)。

    我知道没有其他 EVM、那么我们可以专注于 TUSB213。 如果您能发送原理图、我们也可以进行审阅、这样做是为了确保安全。 我们是 E2E 的朋友、因此如果您希望将其避开公共主题、您可以在 E2E 上给我发送私人消息。

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanqing:

    "从我们的测试来看、出现测试失败的原因似乎是转接驱动器在枚举 USB 时未正确识别 HS 信号。 我曾尝试关闭转接驱动器的电源、然后在枚举 USB 器件后重新开启、以便转接驱动器可以正确识别 HS 信号! 但我无法理解转接驱动器无法在直接测试期间识别 HS 信号的原因。 "那你打算怎么办?"

    因此、当转接驱动器在枚举期间启用时、转接驱动器是否无法识别 HS 握手之后的 HS 信号? 或者、您是指不同的东西吗?

    当您在枚举期间禁用转接驱动器、然后重新启用它时、这可以解决问题吗? 之后、转接驱动器是否能正常工作?

    谢谢。

    瑞安