This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:如果使用2个串联器件、则电缆长度为双倍?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275393/sn65dphy440ss-double-cable-length-if-use-2-devices-in-series

器件型号:SN65DPHY440SS

您好、团队成员:

如果串联使用2个 SN65DPHY440SS、是否可以将电缆长度延长为中继器器件的两倍

例如、如果 DPHY440能够将电缆长度延长12英寸、则可使用2个 DPHY440将电缆延长24英寸。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原市

    除了电缆损耗外、还会有其他损耗、例如连接器、PCB 等。 我不会说两个 DPHY440能够补偿确切的24英寸、但两个 DPHY440能够提供额外补偿。

    谢谢

    大卫