This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:具有电平转换、使能控制、低预定延迟和更小部件偏移的尖锐边缘输出缓冲器

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274456/sn65lvelt23-sharp-edge-output-buffer-with-level-translation-enable-control-low-prorogation-delay-and-less-part-skew

器件型号:SN65LVELT23

您好

  我正在寻找具有电平转换、使能控制、低预定延迟和更小部件 间偏移的尖锐边缘输出缓冲器。  SN65LVELT23看起来不错、但它没有电平转换功能和 使能控制、您能推荐我可以使用的一些器件吗?

 非常感谢!

川府市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压电平是多少? 是否需要差分输入信号和单端输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"电平转换"中、您指的是 Clemen 提到的电压转换器还是差分转单端器件?

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压电平:最好的电压为1.8V 至5.0V (没有5V 电压时可以为1.8V 至3.3V)

    输入: 差动 或单端

    输出:单端

    延迟较小、器件偏斜较小、输出上升时间尽可能短、并具有输出禁用功能 (tri 状态输出)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1.8V 至5.0V、我们具有 LXC 系列。 SN74LXC8T245 的额定电压为1.1V 至5.5V、并带有一个使能引脚。 但是、与这些器件相比、传播延迟稍高。

    对于1.8V 至3.6V 电压、我们拥有 TXV 系列。 TXV0108-Q1 的额定电压为1.65V 至3.6V、具有使能引脚、极短的延迟和快速的输出上升/下降时间。 我们不指定器件间偏移、但规定了小于400ps 的通道间偏移。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有 要参考的差动输入、单端输出器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有与上述器件类似的差分到单端器件。

    我们拥有"协议"转换器、例如转换 LVPECL →LVCMOS 或 LVDS →LVCMOS。 在 SN65LVDS4上、您可以通过改变 LVCMOS 电压来选择 VDD 电压输出、这与电压转换器类似。 但是、需要 LVDS 输入。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为输出禁用控制的任何 diff --> LVCMOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有输出禁用控制的任何 diff --> LVCMOS? (上次出现排印错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川府:

    请参阅以下具有输出禁用的差分至 LVCMOS 器件

    具有输出禁用功能的器件主要出现在4通道器件中。  对于 LVDS 和 LVPECL、我们通常不提供具有输出禁用控制的单通道器件。  

    此致、

    约什