您好
我正在寻找具有电平转换、使能控制、低预定延迟和更小部件 间偏移的尖锐边缘输出缓冲器。 SN65LVELT23看起来不错、但它没有电平转换功能和 使能控制、您能推荐我可以使用的一些器件吗?
非常感谢!
川府市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在寻找具有电平转换、使能控制、低预定延迟和更小部件 间偏移的尖锐边缘输出缓冲器。 SN65LVELT23看起来不错、但它没有电平转换功能和 使能控制、您能推荐我可以使用的一些器件吗?
非常感谢!
川府市
您好!
对于1.8V 至5.0V、我们具有 LXC 系列。 SN74LXC8T245 的额定电压为1.1V 至5.5V、并带有一个使能引脚。 但是、与这些器件相比、传播延迟稍高。
对于1.8V 至3.6V 电压、我们拥有 TXV 系列。 TXV0108-Q1 的额定电压为1.65V 至3.6V、具有使能引脚、极短的延迟和快速的输出上升/下降时间。 我们不指定器件间偏移、但规定了小于400ps 的通道间偏移。
我希望这对您有所帮助。
此致、
约什
您好!
我们没有与上述器件类似的差分到单端器件。
我们拥有"协议"转换器、例如转换 LVPECL →LVCMOS 或 LVDS →LVCMOS。 在 SN65LVDS4上、您可以通过改变 LVCMOS 电压来选择 VDD 电压输出、这与电压转换器类似。 但是、需要 LVDS 输入。
此致、
约什
您好、川府:
请参阅以下具有输出禁用的差分至 LVCMOS 器件
具有输出禁用功能的器件主要出现在4通道器件中。 对于 LVDS 和 LVPECL、我们通常不提供具有输出禁用控制的单通道器件。
此致、
约什