This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS33A:AM26LS33ACD

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A, AM26LS33A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275017/am26ls33a-am26ls33acd

器件型号:AM26LS33A
主题中讨论的其他器件:AM26LS32A、

正在寻找 M26LS33ACD 的替换器件、该器件将停产、

对于类似或替换 器件、TI 推荐什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    因此、最接近的器件将是 AM26LS32A -但它并不是直接匹配、因为 AM26LS33A 是一种具有更大正向和负向阈值以及更大迟滞窗口的独特器件。 如果您不需要+/-500mV 阈值、则没有可供使用的替代器件-如果您不需要该阈值并且可以使用+/-200mV 阈值、则 AM26LS32A 应该是可以使用的。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、先生、请更正我、当我查找 AM26LS33ACD 时(这是我们希望直接替代产品)、该器件可能也有终身购买、如果我出错、我们能否在设计中获取一些样片尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    实际上我道歉-似乎我犯了一个错误。 我认为我们完全摆脱了 AM26LS33AC、但我们似乎没有。 AM26LS33ACDR (它与您使用的器件是同一个器件、但它以卷带形式提供、而不是剪切带)仍处于激活状态、您应该可以订购。  

    不过、好像我们在最后购买时有 AM26LS33ACD、因此您也应该能够针对所使用的当前器件组织最终 LTB。 请联系您的销售联系人、了解如何进行此操作的信息(您也可以通过 TI.com 店面进行此操作) 因为这可能是继续使用相同 OPN 的最佳选择-但切换到卷带版本不会影响性能、因为它是同一个器件。

    此致!

    帕克·道德森