This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:VCC / VIO 导通时序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275299/tmds1204-vcc-vio-turn-on-timing

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:TDP1204、TDP0604

各位专家、您好!

我的客户想知道当器件打开时 VCC 和 VIO 之间是否存在时序关系。 该器件是否对 VCC 和 VIO 之间的导通时序有任何限制?
此外、客户对 TDP1204和 TDP0604也有相同的问题。 你能回答一下吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 藤原、

    我现在正在做这方面的工作,并将很快回来与你.

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原三

    请参阅如下所示数据表中的上电时序图。

    只要在 VIO 和 VCC 斜升期间 EN 引脚保持低电平、VCC 和 VIO 之间就没有导通时序。 请确保同时满足所有时序要求。

    谢谢

    大卫