Other Parts Discussed in Thread: TDP0604, TDP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS1204 主题中讨论的其他器件:TDP1204、TDP0604
各位专家、您好!
我的客户想知道当器件打开时 VCC 和 VIO 之间是否存在时序关系。 该器件是否对 VCC 和 VIO 之间的导通时序有任何限制?
此外、客户对 TDP1204和 TDP0604也有相同的问题。 你能回答一下吗?
此致、
藤原市