This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:PID

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275109/tusb8041-pid

器件型号:TUSB8041

大家好、

我注意到、数据表表表11指出 PID 为8140、但当我的客户连接 EVM 时、显示为8142。

我检查了过去的 e2e 线程、似乎该器件有2个 PID 8140和8142、有人能告诉我吗:

1.什么决定 PID 是8140还是8142?

2.为什么数据表只显示8140而不显示8142?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫:

       PID 8140用于 USB3集线器、8142用于 USB2集线器。

    此致

    布赖恩