This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:使用 LMH1218EVM 时 CDR 锁定在5.94Gbps 时出现问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275019/lmh1218-problem-with-cdr-lock-at-5-94gbps-using-lmh1218evm

器件型号:LMH1218

LMH1218是否会以相同的6G 数据速率锁定非视频图形(例如5.94 PRBS23而不是6G 视频图形)?

检测到信号、并在 LMH1218的输入端采用200mVppk PRBS23模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、LMH1218应该能够锁定6G 非视频模式、例如 PRBS23。

    我们可能会对传入数据进行过度均衡。 请使用 LMH1218 GUI 来控制该器件。 GUI 支持我们使用不同的 CTLE 设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁定了。  通过使用 GUI 将 CDR 输入 mux 设置为 input1来解决此问题。