This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:使用 SigCon Architect 如何生成正确的 PRBS 信号

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274702/ds250df230-use-sigcon-architect-how-to-generate-the-correct-prbs-signal

器件型号:DS250DF230

尊敬的 TI 专家:

      我们的项目使用 DS250DF230作为重定时器。 我们计划使用内部 PRBS 功能来测试该设计。 以下是连接环路:

FPGA ->通道1 Rx

通道1 Tx -->通道0 Rx (带 SFP 模块环回)

参考时钟为25MHz。 而 FPGA 则为通道1 Rx 生成10.3125Gbps 时钟信号。 设置低电平页寄存器后、通道0和1都可以检测到信号并锁定。

然后转到高级页面并启用通道1 PRBS 功能、如下所示:

然后、通道1锁定后输出更改为 PRBS 发生器:

通道0可以检测信号、但无法锁定信号。 根据我的理解、PRBS 信号应该也是10.3125Gbps 并且可以由重定时器锁定。 能否就如何生成正确的 PRBS 信号提供一些建议? 谢谢

以下是通道1 CDR 锁定寄存器读取数据:

0x02 --> D8

0x27--> 1°C

0x28-->B8

0x78--> 30

0x8F-->80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加通道1 PRBS 寄存器读数据:

    0x2E --> 04

    0x30 --> 09

    0x1e --> 99

    0x79--> 30

    0xA5 --> 80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    实际数据速率为10.3125Gbps 时、"CDR"选项卡上的数据速率设置为10Gbps。 我建议从标准数据速率选择中选择10.3125Gbps、或者将其输入到手动模式设置中。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的回复! 我将数据速率更改为10.3125Gbps 后仍然无法正常工作。 现在、我发现我需要将通道0寄存器0x0A 从0x0C 切换至0x00以复位 CDR。 然后锁定 PRBS 信号。 感谢您的支持。

    此致

    希尔