This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:布局审查请求

Guru**** 2826805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274526/sn65lv1224b-layout-review-request

器件型号:SN65LV1224B

您好!

我的客户将使用 SN65LV1224B、因为 DS92LV1212A 将停产。  他们查看了 EVM 用户指南(sllu183)、其中显示了第10页的布局建议、因此应该可以、但您会检查一下吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 PCB 布局没有任何问题。 通常、您希望差分线路的距离相等、但0.41mm 的差异不应该导致任何问题。

    另一个需要注意的注意事项是、该器件在未使用正确的 REFCLK 容差时可能会出现问题。 我们需要保持容差 ±100。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    感谢您发送编修。  我将再次向我的客户告知 REFCLK 容差。

    此致、

    川崎义和