This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:总线供电设置

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273464/tusb4041i-bus-powered-setting

器件型号:TUSB4041I

大家好、支持团队。

在之前的帖子中有一条评论说可以进行总线供电设置。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662376/tusb4041i-bus-powered-vs-self-powered-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb4041i%20negotiation#

如何设置总线电源?

我之所以提出这个问题、是因为我的客户在进入总线供电模式时、他们的系统有问题、我希望确保他们不会意外切换到总线供电模式。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好:

        您的客户 遇到了什么问题?  

       总线供电意味着集线器3.3V 和1.1V 电源来自所连接主机的 Vbus 电压。

      自供电意味着集线器3.3V 和1.1V 电源来自集线器板本身的稳压器。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San

    感谢您的回答。

    我明白你在说什么。

    我的客户希望确保他与其他公司的集线器有关的问题不会与 TI 集线器有关。

    其他公司的集线器可以切换到总线供电模式、但在与主机协商的过程中需要500mA、这会导致主机切断通信。

    因此、我们也会考虑到由于 TI 集线器能够设置为总线电源而出现同样问题的情况。

    我发现一个帖子说可以设置总线电源、所以我想知道如何设置。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千兆:

    就像前面提到的其他 E2E 票证一样、从功能上来说、您可以将 TUSB4041配置为总线供电、这没问题;但是它不能通过 USB 兼容性测试、因为描述符始终会报告自供电配置。

     要设置总线供电、您只需使用上行端口 VBus 作为 电源、并将具有 LDO 的集线器电源的5V 转换为3.3V 和1.1V。

    最佳

    布赖恩

        

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩-桑

    感谢您的确认。

    我了解。

    此致、

    千兆