This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:PTCA39416DTWR 封装外形尺寸

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274777/tca39416-package-outline-dimensions-of-ptca39416dtwr

器件型号:TCA39416

团队成员

您能否提供 PTCA39416DTWR 的封装外形尺寸?

我搜索数据表和网页、但找不到任何内容。

很抱歉给您带来不便。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidaka:

    TCA39416DTWR 封装图尚未完成。 我认为封装图应该在今年第4季度完成、或在器件 RTM 在第1季度完成。  

    但是、TCA39416DTWR 应该与 P3A9606JKZ 引脚对引脚兼容。  

    NXP 数据表 第20页的封装概要应与 TCA39416DTWR 类似。 我无法给出 TI 器件的精确尺寸和容差、但使用 NXP 工程图在等待期间进行很好的估算。

    此致、

    泰勒