This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐 SGMII 转接驱动器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120, DS64BR401, DS25BR100, DS25BR110, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275538/recommend-sgmii-re-driver

主题中讨论的其他器件:DS25BR100DS25BR110、DS25BR120、 DS64BR111、DS64BR401

您好!

 新项目中我们正在研究 SGMII 拓扑、仿真报告中说、我们的 SGMII 驱动太弱。

您能向我们推荐 SGMII 转接驱动器解决方案吗?

 

要求:

支持1.25G 或2.5G

通道数:X1

通道数:X2

通道数:x4

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    以下是 SGMII 的一些可行选项:

    DS25BR100

    DS25BR110

    DS25BR120

    DS64BR111  

    DS64BR401

    由于通道数较高、DS64BR401可能更适用。

    谢谢!

    埃文