This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:CAN't 建立成功链路。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274855/dp83td510e-evm-can-t-establish-a-successful-link

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E、、、 DP83822I

嗨、
  我尝试在定制 PCB 中使用 dp83td510e PHY 连接评估板。 我已使用 DP83TD510E-EVM 用户指南中的"板设置指南"对评估板进行了配置、目前我可以使用 USB 2 MDIO 工具来访问评估板上的两个 PHY。 我现在面临的问题是、以太网插孔或 LED0、LED1中的链路状态 LED 未 显示任何链路活动。 电路板未在 PC 网络设置中将其检测为有线网络、并且检查评估板上两个 PHY 的基本模式状态寄存器、得出 Link Status 位为0。  
  是否要执行任何其他配置以建立与评估板和 PC 的链接。 (注意:我已在 SPE 连接器连接到定制 PCB 输出的情况下检查了链路状态、但如果没有该连接器、链路始终处于关闭状态)。 我假设 dp83822i 和 PC 之间应能成功建立链路、即使与 SPE 连接器的链路断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    请分享 DP83822的寄存器转储、以帮助我验证器件配置和自举设置。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、我正在共享 DP83822的寄存器转储(使用 phy id:05读取、扩展寄存器:USB 2 MDIO 中无)

    BMCR (0x0000)- 3100
    BMSR (0x0001)- 7849
    ANAR (0x0004)- 0061
    ANLPAR (0x0005)- 0000
    CR1 (0x0009)- 0000
    CR2 (0x000A)- 0100
    CR3 (0x000B)- 1000
    REGCR (0x000D)-0000
    PHYSTS (0x0010)- 0002
    BOSCH (0x0016)- 0100
    RCSR (0x00E1)- 00E1
    LEDCR (0x0018)- 0040
    PHYCR (0x0019)- 8025
    LDCTRL (0x0403)- A240

    SOR1 (0x0467)- 2001
    SOR2 (0x0468)- 0000
    RXFCFG (0x04A0)- 3100
    RXFS (0x04A1)- 7849

    我注意到 LDCTRL (0x0403)与默认值(线路驱动器摆幅选择)有一定差异。  

    谢谢。
    费宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我已将带有822侧链接的510EVM 设置复制到我的 PC、如果我们的设置之间有任何差异、请注意:

    如果通过 USB 供电、请使用此跳线配置。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 evan!!
    让我来比较这两种设置、然后再给您回看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!