This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:电池短路

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, TUSB501-Q1, TPD2E2U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274630/tusb501-q1-short-to-battery

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD2E2U06-Q1、HD3SS3212-Q1

大家好、

我想防止 USB3.0高速总线出现电池短路(<21V)故障。

如果我将交流耦合电容器放置在 USB 连接器和 TUSB501-Q1输入(和输出)之间、它是否可以保护 TUSB501-Q1免受电池短路的影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    您需要在501-Q1的 TX 输出上安装100nF 交流耦合电容器以保持信号完整性。 这样无法防止环境过压或电池短路故障。 连接器侧需要有静电放电(ESD)保护、以防产生环境静电。 这可以是在检测到高电压时使总线对地短路的二极管、例如 TPD2E2U06-Q1。

    以免出现电池短路故障。 则需要过压保护(OVP)。 您可以尝试使用像下面这个示例中所示的 HD3SS3212-Q1  这会在检测到故障时关闭 USB 总线。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    我需要保护 USB3.0 TX/RX 总线免受直流21V 电池短路故障的影响。  

    HD3SS3212-Q1没有足够的容差、也没有 TPD2E2U06-Q1电池短路、是吗?

    是否有解决方案可实现这种电池短路保护?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    与我的团队一起回顾后、我认为有一个解决方案。 您可以使用交流电容器来阻止电池短路故障的直流分量、但原始脉冲仍将通过。 如果在电容器和器件之间放置一个 ESD 二极管、这可以保护器件免受该脉冲的影响。

    在 ESD 二极管和器件之间还需要一个1或2欧姆电阻器来保护501免受传入电流的影响。 请注意、该电阻可能会略微影响您的信号完整性。 对于二极管、您需要3.2V 以上的钳位电压、因为这是共模电压加上 TX 线路上的上电压摆幅(2.55 + 0.65) V。

    您的 ESD 二极管应钳制在3.2V 以上、但应尽可能接近该值、以便器件不会损坏。 您需要确保交流电容器和 ESD 二极管都可以处理21V 电压。 这些器件的击穿电压必须为21V 或更高。

    此致!

    谢恩