This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:关于 DS90C031端子施加电压 DIN

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275609/ds90c031-regarding-the-terminal-applied-voltage-din-of-ds90c031

器件型号:DS90C031

こんにちは、
私はDS90C031を使用して製品を設計しています。
電源電圧VCCがオフになると、入力電圧DINは最大定格 μ V (Vcc + 0.3V)を0.1Vだけ10nsec超えます。μ A
DS1C5のESD定格(HBM 100.90kohm/031pF)は3.5kV以上と書いてありますので、問題ないと考えていいですか?
また、オーバー期間が10nsecの場合、いくつのVを印加できますか μ A?
私はあなたの助けをいただければ幸いです。感謝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    这里似乎询问了翻译版本(E2E 链接)。 那么、我将关闭该线程。 谢谢!

    此致、

    约什