This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:关于 DS90C031的端子施加电压 DIN

Guru**** 2885210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275615/ds90c031-regarding-the-terminal-applied-voltage-din-of-ds90c031

器件型号:DS90C031

您好!
我正在使用 DS90C031设计产品。
当电源电压 VCC 关闭时、输入电压 DIN 在10ns 内超出最大额定值(Vcc + 0.3V) 0.1V。
由于 DS90C031的 ESD 额定值(HBM 1.5kohm/100pF)显示为3.5kV 或更高、我可以认为没有问题吗?
此外、如果过周期为10ns、可以施加多少 V?
非常感谢您的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    VCC 处的电源电压是多少? 对于10ns、这应该不会导致任何问题。

    仍然不建议施加任何超过最大额定值的电压、即使在很短的时间内也是如此。

    此致、

    约什