This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:转换 RGB666 TTL 时出现问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274716/tfp410-problem-converting-rgb666-ttl

器件型号:TFP410

大家好!

我们正尝试从我们的其中一个器件抓取并联的 RGB666信号以进行串行测试。
我们的思路是使用 TFP410将这个 TTL 信号转换为 HDMI、然后由此开始。

问题在于、我们由 RGB 信号供电的小型 LCD 不需要 H-Sync 和 V-Sync、因为我们仅根据数据使能信号同步其数据。
其他情况下也会使用相应的 SYNC 引脚。
现在、我们正努力寻找一种不带同步信号的将 RGB666转换为 HDMI (或任何其他显示接口)的方法。
是否有办法在没有来自源的直接 H-Sync 和 V-Sync 输入的情况下使用 TFP410或类似芯片?

提前感谢您、
瓦伦丁·比绍夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦丁  

    DE 信号允许发送器在任何给定的输入时钟周期内编码像素数据或控制数据。 在活动视频期间(DE =高电平)、发送器 DE 2 I 对像素数据、数据[23:0]进行编码。 在消隐间隔期间(DE =低电平)、发送器对 HSYNC、VSYNC 和 CTL[3:1]进行编码。

    因此、TFP410需要来自源的 HSYNC 和 VSYNC 的直接输入。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    有没有人具有外部生成同步脉冲的经验? 只要与数据锁匹配、它就能正常工作吗?

    谢谢

    瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦丁

    我不知道有任何人使用外部 HSYNC 或 VSYNC。 但我认为、只要满足如下所示的设置和保持时序要求、就可行。

    谢谢

    大卫