大家好!
我们正尝试从我们的其中一个器件抓取并联的 RGB666信号以进行串行测试。
我们的思路是使用 TFP410将这个 TTL 信号转换为 HDMI、然后由此开始。
问题在于、我们由 RGB 信号供电的小型 LCD 不需要 H-Sync 和 V-Sync、因为我们仅根据数据使能信号同步其数据。
其他情况下也会使用相应的 SYNC 引脚。
现在、我们正努力寻找一种不带同步信号的将 RGB666转换为 HDMI (或任何其他显示接口)的方法。
是否有办法在没有来自源的直接 H-Sync 和 V-Sync 输入的情况下使用 TFP410或类似芯片?
提前感谢您、
瓦伦丁·比绍夫