This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:如何在 Linux 下设置合规模式?

Guru**** 2918100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275644/tusb8042-how-to-set-compliance-mode-under-linux

器件型号:TUSB8042

团队、您好!

为了进行 USB 3.0预合规性测试:请如何将 TUSB8042设置为合规性模式以在 Linux 下运行眼图测试?  

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯·你好

    以下是 Linux 的合规性测试过程:

    添加了 USB2合规性测试部分、

    • 请参阅部分 11.24.2.13设置 USB2.0规范的端口特性。

    当功能选择器为 PORT_TEST 时、Windex 字段的最高有效字节(第15..8位)是识别特定测试模式的选择器。 表11-24列出了测试选择器定义。

    USB3合规性测试部分、

     

     

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您好、Brian、

    我们还成功执行了眼图测试、同样、Brian 刚刚写道。

    因此、您可以修改上游 Linux 内核中的"lvstest"驱动程序、以便与任意 USB SS 集线器配合使用。 对待测端口的端口号进行硬编码后、您可以发出命令、将端口链路状态置于"合规模式"。 您可以在 lvstest 的初始提交消息中找到更多信息。

    此致、

    彼得