This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:尝试生成 PWM、如何切换到快速模式(400KHz)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275708/tca9539-trying-to-generate-pwm-how-to-switch-to-fast-mode-400-khz

器件型号:TCA9539

您好!

我正在尝试在 GPIO 上生成 PWM 开关信号、以便操作栅极驱动器 MOSFET 来操作电机、但输出频率太低。

i2c 总线上只有 TCA9539、而在任何给定时间、根据 i2c 写字节数据协议只写入29位数据、其应等于 kHz/400kHz 时的频率>13KHz。  

提供的参考手册未指定如何对 TCA9539进行编程以使其在快速模式下运行。  

请提供一种打开快速模式 i2c 通信的方法。

此致、

皮尔丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TCA9539、没有模式。 您无需对其进行配置;它始终接受符合标准模式或快速模式时序的 I²C μ s 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pirdain:

    看起来克莱门斯回答了你的问题。 如果您有其他问题、请立即重新打开该主题。  

    此致、

    泰勒