This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Windows 11的 TUSB3410驱动程序

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275770/tusb3410-driver-for-windows-11

主题中讨论的其他器件:TUSB3410

为  TUSB3410提供的 Windows 驱动程序是否会 在 Windows 11下工作? 如果没有、我们的客户想知道器件的 Windows 11驱动程序是否处于开发过程/计划中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI.com 上不再提供 TUSB3410、现在是定制版本。  由于缺乏软件专业知识、我们不 打算再开发此驱动程序。   

    此致、

    尼古拉斯