This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275725/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队:

计划使用 DS160PT801设计 Re 计时器。我们的 SoC 具有第4代 PCIe 接口、并计划将 SoC 配置为 RC 和 EP。

请回答以下问题以 进一步了解此设计。

1. DS160PT801是否 在 REFCLK (Y5/V5)引脚上支持 LVDS 时钟?  否则在 REFCLK (Y5/V5)引脚上共用时钟要求。

2.我们 只需要一个重定时器即可连接4个 Tx lqnes 和 4个 Rx 通道(A_PERn0:3)、(A_PETn0:3)、(B_PERn0:3)、(B_PETn0:3)以及 我们的应用不需要的 ICC 引脚。

请告知我们上电后此引脚的状态。 我们可以将该引脚保持悬空状态吗?

谢谢。此致、

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    请允许我通过有关您问题的私人消息向您进行跟进。 请接受我的连接请求、以便我可以在那里回复。

    此致!
    大卫