This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:申请 TUSB4041I 的 OTP 工具

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272632/tusb4041i-request-otp-tool-for-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

尊敬的专家:

我的客户想要获取 TUSB4041I 的 OTP 工具。

 您能提供吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信一:

         在晶圆测试期间完成 OTP。 我们提供了 EEPROM 工具、可用于为客户更改器件配置。 这是您要求的吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    实际上、客户希望知道如何使用 OTP ROM。

    您能提供一些资料、应用手册或其他信息吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一:

      OTP 是一次性电子保险丝流程、下面我来弄清楚我们有哪些材料。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一:

        这  是 OTP 在 Efuse 模式下的工作原理:

           Efuse 模式用于控制实现的 C021保险丝组控制器。 一旦器件进入这个模式、熔丝组控制器的 JTAG 接口被连接至 JTAG 接口 I/O 引脚。 Fuse ROM 可以在该模式下进行编程和调试、

           TUSB8041包括保险丝 ROM 组、支持裸片 ID、UUID 和 PHY 宏修整要求、端口禁用、自定义端口去加重、摆幅和其他功能配置控制位。 在 eFuse ROM 电子表格中可以找到保险丝 ROM 映射。 保险丝 ROM 地址位置会根据 DFT 实现方式发生变化。

        这些信息是否有帮助? 通常 OTP 由 TI 完成、而不是由客户完成。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    您是否错误地写入了 TUSB8041? 是否意味着 TUSB4041?

    电子保险丝模式是否由 TI 工厂执行?

    如果是、 我认为这不是客户想知道的。

    您能告诉我 OTP ROM 中包含哪些信息以及如何访问它吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一:

        抱歉、tt 应为 TUSB4041I。

        这是 OTP 寄存器映射、如果您需要 Efuse 工具、请接受我的友谊申请、我将发送私人消息。

      此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将电子保险丝工具发送到您的消息。

    此致

    布赖恩