This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273569/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

在 DS160PT801X16EVM 原理图中 、未显示为电源引脚 PWR_1、PWR_2C、PWR_2B、PWR_2A 供电的电源稳压器和去耦。 您能就此向我们推荐一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    请参阅 DS160PT801X16EVM 用户指南第30和31页中的电源稳压器和去耦电容器网络。 此外、可在第8页上找到电源网络图。

    此外、可在安全文件夹中获取完整的 PCB 项目以参考网络连接。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasanath,

    您能否概述一下您希望进一步了解哪些信息、以便我为您提供帮助?

    此致!
    大卫