This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:高速 SERDES 控制设置-我们可以使用保留字段吗?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275392/tlk10232-high-speed-serdes-control-settings---can-we-use-the-reserved-fields

器件型号:TLK10232

您好!

我们在成熟的系统中将新 SFP+模块与 TLK10232搭配使用、面临着光学位错误。 已制造并运行1000多个装置。

使用较新的 SFP+模块时、链路错误增加(从 BER 测试>10 ^12到<10^5)、设置相同(相同品牌、较新版本的 SFP+模块)

XAUI 初始化序列如下:

       ——设备地址0x07、寄存器地址0x0000、寄存器数据0x2000 (AN_CONTROL)

       --设备地址0x01、寄存器地址0x0096、寄存器数据0x0000 (LT_TRAIN_CONTROL )(禁用训练)

       --设备地址0x1E、寄存器地址0x0004、寄存器数据0x5500 (HS_SERDES_CONTROL_3)(Rx 光标更改为 101=11/9光标幅值)

       --器件地址0x1E、寄存器地址0x000E、寄存器数据0x000E (RESET_CONTROL)

查看这些设置后、我们通过启用保留字段找到了更好的结果、例如 HS_SERDES_CONTROL_3 寄存器的位7和 HS_CDRFMULT = 11。

问题:使用此类设置是否可行和可持续? 我们能知道这些设置有什么影响吗(正如我们看到的光纤链路 BER 的改进)?

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    启用寄存器0x0004位7会限制 HSRX 均衡器 DFE 抽头权重。 启用该位没有看到任何问题。 我们对寄存器0x0004位11:10至11的设置如何影响器件没有很好的了解、因此我不建议使用此设置。 出于好奇、是什么提示您尝试使用这些设置?

    您是否有关于旧 SFP 模块与新 SFP 模块之间哪些变化的信息或特征数据、您可以共享? 调试新模块导致 BER 升高的原因会有所帮助。

    我有一些您可以尝试的建议、对于短通道应用、我们通常推荐使用这些建议。 不确定较新的 SFP 模块是否具有较短的通道、但这些可能值得尝试。

    • 尝试启用 HS_ENTRACK (寄存器0x0004位15)
    • 尝试使用高 HS_EQPRE 设置(寄存器0x0004位14:12)。 11/9光标振幅已经是高设置、但也值得尝试13/9。
    • 尝试启用 HS_H1CDRMODE (寄存器0x0004位5)

    此致!

    卢卡斯