This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:我可以在几个输出上实现标准 I2C 模式、在其余输出上实现快速 I2C 模式吗?

Guru**** 2926520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275462/tca9548a-can-i-have-standard-i2c-mode-on-few-outputs-and-fast-i2c-mode-on-the-rest

器件型号:TCA9548A

您好!  

TCA9548A 开关的每个输出端都有两条 I2C 总线。 一个输出最高可支持快速模式、另一个仅支持标准模式。 我能否使用该 TCA9548A I2C 开关隔离两条 I2C 总线? 如果不是这样、您可以建议使用替代开关、

此致

奥瓦伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owais:

    是的、由于 TCA9548A 器件支持快速模式、也可以看到标准模式流量、因此从技术角度而言是可以的。 如果您更想通过选择引脚控制通道、而不是使用 I2C 配置通道、则可以使用标准2:X 通道多路复用器/开关(TCA9548A)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了说明一下、 这意味着 我必须 为 器件设置我想要的模式。 例如、我首先从仅兼容标准模式的通道开始、然后 如果必须使用其他支持高速的通道、我需要将器件(TCA9548)配置为快速模式还是自动感应?  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 不知道您是在标准模式还是快速模式下运行。 您无需修改器件中的任何设置即可使其在任一模式下运行。  

    如果将所有 I2C 标准模式目标(从)器件置于 ch0上、并将所有 I2C 快速模式器件置于 ch1上、只需启用 ch0、禁用 ch1并使用标准模式进行通信。 然后、当您要使用快速模式进行通信时、请启用 ch1并禁用 ch0。 如果您愿意、可以在快速模式下与 TCA9548A 进行通信、不过如果启用了 ch0、下游目标器件可能总是有可能误解 I2C 通信、因为它超出了其正常支持的频率。  

    -鲍比