This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:SN65HVD33DR 完全失效防护

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275279/sn65hvd33-sn65hvd33dr-full-fail-safe

器件型号:SN65HVD33

团队、

我想与您确认  SN65HVD33是否能够支持全面失效防护功能?

什么是完全失效防护功能:没有特定的外部电路、当输入悬空时、RX 可以保持逻辑 高电平。

我可以看到我们支持失效防护功能、但不确定我们是可以通过器件本身来支持这一点、还是必须通过特定的外部电路来实现这一功能。 谢谢!

Br、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并添加一个问题:当输入悬空(无上拉/下拉)且无信号进入输入时、RO 输出状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Qiang:

    Unknown 说:
    我想向您确认  SN65HVD33是否可以支持完整的故障保护功能?

    是的、此器件包含它。

    什么是全失效防护功能:没有特定外部电路时,当输入悬空时,RX 可以保持逻辑 高电平。

    完全失效防护是指如何设置 VIT +阈值。 当 VIT +设置为负值时、如果总线的差分线短接在一起(1)、保持开路(2)或总线空闲(3)(其中驱动器处于高阻抗状态)、则输出 R 将保持逻辑高电平。 通过将 VIT +阈值偏移到负、它可确保在每种情况下差分电压应 保持高于或 接近零(假设噪声最小)、从而始终满足 VIT +。

    Unknown 说:
    我可以看到我们支持失效防护功能、但不确定我们是否可以由器件本身支持、或者必须通过特定的外部电路实现此功能。 谢谢!

    这可以通过查看数据表中的 VIT +参数并检查它是否为负值来验证。 这是在器件内部设计完成的。  

    如果您想创建一个外部电路来进行失效防护、您可以这样做: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 16958430767113&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这种方法将为空闲和潜在的开路情况提供失效防护、并提供一些额外的噪声偏置。 缺点是需要额外的元件和更多的电流消耗。

    -鲍比