This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:DP 训练成功、但屏幕不显示

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271152/sn65dsi86-q1-dp-training-was-successful-but-the-screen-does-not-display

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

大家好、

使用 SN65DSI86实现 DSI 转 DP 信号来照亮屏幕。

使用4通道 DSIA、DP 通道为2通道、 19.2MHz 的 REFCLK 使用外部时钟。 当前的 DSI 信号和 DP 信号以及 REFCLK 良好、链路训练也通过。 但屏幕上没有显示、 而显示了色条。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里