This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:封装问题-焊球直径

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276091/ds280br820-package-question---ball-diameter

器件型号:DS280BR820

对于 DS280BR820ZBLR、您能告诉我封装上的焊球直径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    焊球直径为0.4mm。

    此致!

    卢卡斯