This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:背板解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275928/ds280mb810-backplane-solution

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

我正在寻找 通过背板分发28GbE 的硬件解决方案。

每条链路的两个端点将是具有适当 GbE XCVR 硬 IP 的 FPGA。

理想情况下、我希望避免 PHY 和 RJ45连接器之间传统所需的板载磁性元件。
我认为、转接驱动器"单独"支持我通过背板实现直接互连(FPGA 到 FPGA 或 FPGA 到开关 IC)。

是否有相关的应用指导?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    可以使用 DS280MB810进行 FPGA 与 FPGA 之间的信号调节或使用背板上的开关进行调节。 需要注意的一点是、MB810由 PCB 负责 ISI。 但是、如果有多个连接器并且存在高反射或串扰、那么在这种情况下、重定时器更合适-例如 DS280DF810器件。 建议使用这些器件的 IBIS-AMI 模型以及您的 FPGA、传输介质和背板/连接器 s 参数模型来进行信号完整性分析。  这显然将为您的应用提供最佳解决方案。

    此致、Nasser