This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:RGMII 和媒体转换是否起作用?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276072/dp83td510e-rgmii-and-media-conversion-does-it-work

器件型号:DP83TD510E

RGMII 和媒体转换。 在相关线程中、最新的陈述是7个月前要设置测试、但找不到更多条目。 是使用 DP83TD510E 解决的 RGMII 和媒体转换问题。

我有类似的问题、我不明白它为什么不起作用。 我已经遍历了 DP83TD510E 中的设置、但我仍然在 DP83TD510E 的计数器中看到不完整的数据包。

我可以使用 RMII 进行重新设计、但这是一个成本和时间问题、因此我想发表一份声明、说明如果是这样的话、我必须重新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次完成设置并将 RGMII 设置与另一个 Phy 匹配、我必须针对 Rx 和 Tx

    它现在起作用了。