This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:遵循 DVI'在(IC)上达到最小1920x1200@60Hz

Guru**** 2904600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388A, DS90UB948-Q1, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274835/ds90ub948-q1-following-ic-s-to-get-to-minimum-1920x1200-60hz-on-tmds-dvi

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB949A-Q1DS90CF386、DS90CF388A

您好!

从 SerDes 对'DSS90UB949A-Q1到 DS90UB948-Q1'开始、我知道我需要使用  DS90UB948中的全(双通道) OpenLDI 接口(6个数据对和2个时钟对)来获得1920x1200@60Hz。

我只是找到了一种  通过使用 DS90CF386、然后是 ADV7511从 OpenLDI 创建 TMDS 的方法。 但问题是  DS90CF386 只有一个通道 OpenLDI 输入接口、这会将输出频率限制为96MHz 像素时钟。 根据计算、我需要位于152MHz 以北。

是否有其他可以处理双通道 OpenLDI 的 LVDS 至并行转换器? 也许还有一个可以处理你所建议的任何 IC 的 TMDS 转换器? 我乐于接受建议。

加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    遗憾的是、我们没有双 OLDI LVDS 并行转换器、PLCK 支持如此高的值。 我们有一个选项 DS90CF388A、它支持高达112MHz 的 PCLK。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你怎么知道的?

    a)是否有任何器件可以输入双 OpenLDI 并将其转换为并行之外的内容?

    b)您是否有串行器/解串器对、它将 TMDS/HDMI 串行化到单链路并解串到其他对象而不是 OpenLDI?

    C)或者在串行化为单链路之前可以转换 TMDS/HDMI 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、现在我在 第42页查看了 DS90UB948-Q1的数据表。 我看到我可以将 IC 配置为"双通道 FPD-Link III 输入、单链路 OpenLDI 输出"。

    是否有任何转换器可支持从单个 OpenLDI 到并行或其他任何应用所需的像素频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    在本例中、限制仍然是 PCLK 频率。 可能有仅使用一个转换器而非两个转换器从 DES 输出直接转换为 HDMI 的解决方案、但这些解决方案受 NDA 保护。 请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    实际上、我认为还有另一个不太复杂的解决方案。 我们通常使用这款 Westar 板将 OLDI 转换为 DVI。 DVI 与 HDMI 是相同的协议、因此您可以被动地从 DVI 转换为 HDMI:

    https://www.westardisplaytechnologies.com/products/lvds-dvi-converter-board/

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何查找本地 TI 销售代表? 我在 TI 网页上找不到信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。